您好!
关于上一个问题、解释了如何选择 R_ISEN 值(基于0.25 Vlimit)。
从这一点、我推导出电阻器的额定功率应为 I_max^2*R_ISEN。
如果我看一下从 DRV8306EVM (R29)中选择的 R_ISEN (CRE2512-FZ-R007E-3)、它是一个功率为3W 的7m Ω 电阻器。
I_LIMIT 将约为35A (0.25/0.007)、因此 P 将为35^2*0.007 = 9W。
在失速或高负载情况下、电流可以继续保持在更高的限值、电阻器将发生故障。
我缺少什么吗?
谢谢。
托米尔