This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:设置正确的 R_ISEN 值和额定功率

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306EVM, DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323719/drv8306-set-the-right-r_isen-value-and-power-rating

器件型号:DRV8306

您好!

关于上一个问题、解释了如何选择 R_ISEN 值(基于0.25 Vlimit)。

从这一点、我推导出电阻器的额定功率应为 I_max^2*R_ISEN。

如果我看一下从 DRV8306EVM (R29)中选择的 R_ISEN (CRE2512-FZ-R007E-3)、它是一个功率为3W 的7m Ω 电阻器。

I_LIMIT 将约为35A (0.25/0.007)、因此 P 将为35^2*0.007 = 9W。

在失速或高负载情况下、电流可以继续保持在更高的限值、电阻器将发生故障。

我缺少什么吗?

谢谢。

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    如果电流* RSENSE 导致电压超过 Vlimit = 0.25V 的时间超过  tOCP_DEG 、则 DRV8306将进入逐周期电流限制模式以限制相电流、从而使相电流* RSENSE 低于 Vlimit 值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。

    我仍然不明白。

    让我们看看另一种情况、在这种情况下、电流未达到35A、因此 Rsense 上的 V 将低于0.25V。

    假设 I=30A、因此 V=30*0.007=0.21V、这不会触发 CBC、因此它可以连续地在该电平下运行。

    Rsense 的功率将为 P=30^2*0.007 = 6.3A、这将超过 电阻器的额定功率。

    您能向我解释一下吗? 我缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我需要一些时间来研究这一点。 我将在周四前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我喜欢它。

    正在等待您的重播  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    计算很重要、在30A 电流下、DRV8306EVM 上的 R29分流电阻器将失败。 由于用于 VM 的 J5连接器(691101710002)的最大电流额定值、因此 DRV8306EVM 限制为支持最大16A。 这将分流电阻器的功耗限制为16^2 * 0.007 =~1.8W。  

    如果您要创建一个可支持最大30A 的电路板、则需要 确保 分流电阻器的额定功率 大于30^2 * Rsense。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    谢谢您、我将为此使用多个并联电阻器。