This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:硬件接口问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321283/mct8316a-hardware-interface-question

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

我对硬件接口有几个问题:

1.是否可以在不对 MCT8316A 进行下电上电的情况下对其进行复位? 我正在使用通过 I2C 端口连接到主机处理器的 MCT8316A。 有时、当发出不正确或不完整的命令序列时、MCT8316会停止在 I2C 上响应。 不确定导致这种情况发生的原因、因为这种情况极少。 是否有办法在不循环通电的情况下从这种情况中恢复?

2.外部看门狗是否被配置为锁存-高阻抗保证始终有效? 对于需要立即停止电机的灾难性情况。 是否存在任何 MCT8316忽略看门狗输入或 algo_CTRL1寄存器的 EXT_WD_STATUS_SET 位的情况?  

3.是否可以通过 I2C 更改电机旋转感应、同时永久覆盖 DIR 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    Unknown 说:
    1. 是否可以在不重启 MCT8316A 电源的情况下复位 MCT8316A?

    除了对器件进行下电上电之外、我们无法对 MCF8316A 进行复位。 为了尝试提高 I2C 通信的可靠性、我们建议 在通过 I2C 总线传输的每个字节之间使用100 μs 延迟。

    Unknown 说:
    2. 外部看门狗是否配置为锁存-高 Z 保证始终有效?

    我将需要深入了解这一点。 我将在 周四前回来。

    Unknown 说:
    3. 是否可以在永久覆盖 DIR 引脚的同时从 I2C 更改电机旋转感应?  [/报价]

      通过将 PIN_CONFIG1寄存器中的 DIR_INPUT 设置为1h、可以设置电机旋转以覆盖 DIR 引脚并将其设置为顺时针旋转、即 OUTA-OUTB-OUTC。 要设置 逆时针旋转方向 OUTA-OUTC-OUTB、请将 DIR_INPUT 设置为2h。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、我尝试了将 PIN_CONFIG1.DIR_INPUT 位设置为 2、但它成功了。

    在不进行下电上电的情况下对 MCT8316A 器件进行复位后、目前没有任何 I2C 通信问题。 从客户的角度来看、这更多地是系统设计问题。 该应用涉及由单个24V 电源供电的多控制器电机系统。 他们希望避免对单个控制进行下电上电。 我注意到数据表中显示以下内容:

     "如果在任何时候 AVDD 引脚上的电压降至 VAVDD_UV 阈值以下、则所有集成 FET、驱动器
    电荷泵和数字逻辑控制器被禁用。 由于 MCT8316A 中的内部电路通过
    每当发生 AVDD UV 事件时、AVDD 稳压器 MCT8316A 就会进入复位状态。  

    如果在 AVDD OUT 引脚上产生过载以重置器件、它是否也会影响降压输出?  如果不能、 是否可以使用 该引脚复位 MCT8316A?

    这不是我首选的器件复位方法、但作为最后的手段、    

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    如果满足 VM、AVDD 或降压欠压条件、则将禁用器件的逻辑内核并复位 MCT8316A。 我建议不要超过 MCT8316A 内部稳压器的最大电流规格、以免损坏内部元件。

    外部看门狗是否配置为已锁存-高阻抗保证始终正常工作?

    只要满足看门狗故障条件、栅极驱动器就会进入 Hi-Z 模式。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、我计划使用降压转换器 为主机微控制器提供5V Vcc。 如果我在短时间内超过 AVDD 输出的最大电流规格、正如您建议重置 MCT8316、它会干扰 降压转换器提供的5V 吗?

    此致、

    Suresh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    看起来我漏掉了在 建议后添加"不"一词、我编辑了我的最后一个回复以更正此错误。 超过器件的任何最大规格都可能导致器件损坏或器件无法按数据表中规定运行。

    如果器件检测到 AVDD 欠压情况、MCT8316A 将进入复位状态、会干扰内部降压转换器的5V 输出。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们将尝试说服客户对电路板进行下电上电、或研究对 板载 MCT 部件进行下电上电的方法。  如果您可以提供一个引脚以重置 MCT 的逻辑部分并在 下一个版本中将 I2C 地址更改为非零值、那会很好。