This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:IDRIVE 降低最小驱动电流

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325355/drv3256-q1-idrive-reduce-min-drive-current

器件型号:DRV3256-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

您好!  

以及如何缩短上升时间。 上拉电流的最小设置为1.5A、我将使用 具有17nC Qgd 电荷的 CSD19536KTT、因此最小上升时间为11nS、会引起振铃。 Idirve 是否由电阻器提供、或者如何将电流降低到最小值以下? 我希望添加一个外部栅极电阻器可以实现这一点、但如果是恒流源、我认为这不会缩短上升时间。 请提供建议。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问! 由于 DRV3256-Q1是受 NDA 涵盖的器件、因此我无法在公开的 E2E 表单上详细说明。 不过、下面随附的应用手册概述了 IDRIVE 的工作原理、 可以为您提供所需的信息。 只要栅极电阻足够高、添加栅极电阻器就可以减慢电流(从而降低开关速度)。

    https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf?ts = 1708024954468&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    另一种选择是添加一些额外的 CGD 电容、以增加有效 Qgd 并缩短 FET 开关时间。 请记住、这会改变 Qgd/Qgs 比率、这可能增加耦合到关闭的 FET 的电荷。

    鉴于此器件受 NDA 保护、如果您需要更具体的详细信息、可以联系您的 TI FAE (如果您不确定谁、会告诉我)、 FAE 可以与我们合作、让我们回答您的问题。

    此致、

    安东尼·洛迪