主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT、
您好!
以及如何缩短上升时间。 上拉电流的最小设置为1.5A、我将使用 具有17nC Qgd 电荷的 CSD19536KTT、因此最小上升时间为11nS、会引起振铃。 Idirve 是否由电阻器提供、或者如何将电流降低到最小值以下? 我希望添加一个外部栅极电阻器可以实现这一点、但如果是恒流源、我认为这不会缩短上升时间。 请提供建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以及如何缩短上升时间。 上拉电流的最小设置为1.5A、我将使用 具有17nC Qgd 电荷的 CSD19536KTT、因此最小上升时间为11nS、会引起振铃。 Idirve 是否由电阻器提供、或者如何将电流降低到最小值以下? 我希望添加一个外部栅极电阻器可以实现这一点、但如果是恒流源、我认为这不会缩短上升时间。 请提供建议。
谢谢
Michael、您好!
感谢您的提问! 由于 DRV3256-Q1是受 NDA 涵盖的器件、因此我无法在公开的 E2E 表单上详细说明。 不过、下面随附的应用手册概述了 IDRIVE 的工作原理、 可以为您提供所需的信息。 只要栅极电阻足够高、添加栅极电阻器就可以减慢电流(从而降低开关速度)。
另一种选择是添加一些额外的 CGD 电容、以增加有效 Qgd 并缩短 FET 开关时间。 请记住、这会改变 Qgd/Qgs 比率、这可能增加耦合到关闭的 FET 的电荷。
鉴于此器件受 NDA 保护、如果您需要更具体的详细信息、可以联系您的 TI FAE (如果您不确定谁、会告诉我)、 FAE 可以与我们合作、让我们回答您的问题。
此致、
安东尼·洛迪