主题中讨论的其他器件: DRV8214
您好
我们设计了一种用直流电机驱动机电执行器的电子器件、它由 DRV8832驱动。 在我们大约5%的电子设备上、我们测得的 PWM 频率偏差极高、令人惊讶。
在数据表中写入的标称频率为44.5kHz、但在我们的三个偏差样本中、测得的频率为:
- 38.2kHz (采样02)
- 49.6kHz (采样05)
- 49.4kHz (样本06)
如果需要、我可以发布上述样片的测量值-图片。
测量详细信息和说明:
- 打开和关闭序列的持续时间为60ms。
- 我们在一个序列启动后10ms、30ms 和50ms 处测量了频率。
- 人工温度为22 °C。
- 电子部件不会发热,因为每分钟不到1个序列。
- V_MOT 由4.50V 的稳定电源供电
结果/事实:
- 测得的频率在整个序列期间保持稳定、并且与打开或关闭序列无关(与驱动方向无关)
- 测量重试显示相同的结果(可复制)
- 测量频率与 OUT1和 OUT2上的负载无关。
- PWM 频率差异是由 DRV8832本身引起的(将 DRV8832更改为另一个电子产品、显示的结果与之前的电子产品相同)。
Question:
- 这些巨大的差异是否正常?
- 如何解释如此广泛的器件特性?
- 25°C 处的频率容差是多少?
感谢您的帮助和解释。
乔尔