This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:PWM 频率的巨大差异取决于部分?

Guru**** 2457970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8214, DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321625/drv8832-that-big-differences-in-pwm-frequency-depend-on-part

器件型号:DRV8832
主题中讨论的其他器件: DRV8214

您好

我们设计了一种用直流电机驱动机电执行器的电子器件、它由 DRV8832驱动。 在我们大约5%的电子设备上、我们测得的 PWM 频率偏差极高、令人惊讶。

在数据表中写入的标称频率为44.5kHz、但在我们的三个偏差样本中、测得的频率为:

  • 38.2kHz (采样02)
  • 49.6kHz (采样05)
  • 49.4kHz (样本06)

如果需要、我可以发布上述样片的测量值-图片。

测量详细信息和说明:

  • 打开和关闭序列的持续时间为60ms。
  • 我们在一个序列启动后10ms、30ms 和50ms 处测量了频率。
  • 人工温度为22 °C。
  • 电子部件不会发热,因为每分钟不到1个序列。
  • V_MOT 由4.50V 的稳定电源供电

结果/事实:

  • 测得的频率在整个序列期间保持稳定、并且与打开或关闭序列无关(与驱动方向无关)
  • 测量重试显示相同的结果(可复制)
  • 测量频率与 OUT1和 OUT2上的负载无关。
  • PWM 频率差异是由 DRV8832本身引起的(将 DRV8832更改为另一个电子产品、显示的结果与之前的电子产品相同)。

Question:

  • 这些巨大的差异是否正常?
  • 如何解释如此广泛的器件特性?
  • 25°C 处的频率容差是多少?

感谢您的帮助和解释。

乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    当 V_MOT = 5V 时、 25°C 下的频率容差为 标准偏差1.49kHz、典型值为44.5kHz。

    • 38.2kHz (样本02)-->~ 4标准差  
    • 49.6kHz (样本05)-->~ 3标准差
    • 49.4kHz (样本06)-->~ 3标准差

    您的应用是否能够处理这种频率扩展?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我不否认。 "标准差"的含义是什么? 您是否有与此主题相关的文档?

    这是什么原因、为什么我们90%的电子设备都处于标准偏差(43.01...45.99 kHz)范围内?

    此致

    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    是、意味着与44.5kHz 的典型内部 PWM 频率的标准偏差(1.49kHz)。  

    如您在初稿中所提到的、95%的电子器件都在预期频率范围内、只有5%(样本:02、05、06)被视为异常值、超出预期 PWM 频率的一些标准偏差。  

    这是预期行为。 如果这不适合您的设计、我可能建议您选择 具有相同功能的更新系列的驱动器。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    是否有任何 DRV8832官方文档描述了如此 多的偏离值百分比、且误差高达4个标准差?

    此致

    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    很遗憾、我们没有任何关于此特定问题的公共文档。  

    您是否要寻找具体的规格?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我希望它能在数据表的"电气特性"一章中描述"内部 PWM 频率、fSW "(最小值和最大值)。

    或在特定于部件的技术注释中、描述了内部频率行为。 在这里、您还可以介绍不同温度下的频率漂移... 例如...

    但具体决策取决于您或对应的 TI 技术团队。

    此致

    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    一致认为如果我们的数据表具有该数据会很好。  遗憾的是、我能给您提供的最好的答案是另一个 E2E 帖子、  这是一个由更熟悉此器件的人解答的帖子- e2e.ti.com/.../drv8832-pwm-frequency-tolerance 此器件非常旧、因此我们目前没有更新数据表的计划、但我会进行研究。   

    您提到这是一个新设计- DRV8832是一个非常旧的器件、我们有许多更新的器件、它们具有更新的特性(和改进的数据表)、可能更适合您的应用。  您能看一下 DRV8214吗? 它的工作电压高达11V/4A (与 DRV8832 7V/1A 相比)、具有可选25kHz 或50kHz 的内部 PWM 生成功能、并且采用比 DRV8832小得多的封装尺寸。   如果您不需要 DRV8214中的高级功能、例如速度/电压调节、位置控制或内部 PWM 生成、那么 DRV8213是一种类似的、更实惠的替代方案。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    感谢您的意见和建议。 一旦 需要重新设计、我就会更改为更新的驱动程序类型。

    虽然我的问题 没有 完全回答、但我将关闭此 TT。

    感谢大家的支持。

    此致

    乔尔