This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:调优步骤

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325127/mct8316a-tuning-steps

器件型号:MCT8316A

大家好!

我正在使用电池供电的设备、电池电压直接馈送到 MCT8316A。 其范围是17V 至12V。  

所连接电机的规格如下:

绕组

25

X 直径

0.2

 

电源电压

14.8

[V]

 

eMf-p

1.82

[Vrm p-p]双 J 3000rpm

rp-p

2015年

[m Ω]

 

Lp-p

241

[μ H]

 

最大 RPM 17000 [转/分]
磁体对 6

我已使用 MCT8316A 调优指南快速开始驱动电机。 我已将最大速度设置为25600 (得到最大 RPM 为16000)

MCT 中的设置为:

REG_ISD_CONFIG  
0x6F04C100
REG_MOTOR_STARTUP1 0x3908D197
REG_MOTOR_STARTUP2 0x2110D590
REG_CLOSED_LOOP1 0x093F2200
REG_CLOSED_LOOP2 0x02A6E4B0
REG_CLOSED_LOOP3 0x4CC40101
REG_CLOSED_LOOP4 0x000CE944
REG_CONST_SPEED 0x00A00504
REG_CONST_PWR 0x320042C0
REG_DEG_TWO_PH_PROFILE 0x36DB6DA6
REG_DEG_THREG_THREG_PROFILE 0x36DB6D80
REG_TRAP_CONFIG1 0x054BA105
REG_TRAP_CONFIG2 0x2A880000
REG_FAULT_CONFIG1 0x211042C0
REG_FAULT_CONFIG2 0x78F43025
REG_PIN_CONFIG1 0x2D720642
REG_PIN_CONFIG2 0x080C0000
REG_DEVICE_CONFIG 0x06720000
REG_GD_CONFIG1 0x1C440000
REG_GD_CONFIG2 0x14200000

发送低速命令时、会发生以下情况:  

电机开始开环旋转。 在向闭环滑动时、它运行良好。  

将速度命令增加到更高的值时、电机开始加速、但电流消耗增加、电机烧毁。 此时 ILIMIT 值设置为0.2V、CSA_GAIN 设置为0.15V/A。  

最大电流应在1.3A 左右、而 PSU 应限制在1.5A。 (因为2个电机已经烧坏)。

可以采取什么措施来减小电流? 更高的调制频率?  

感谢您的任何意见!

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    更高的 PWM 开关频率将导致内部 FET 产生更大的损耗、因此我建议先尝试使用30kHz 等 PWM 频率。

    我还注意到 CLOSED_LOOP_MODE 设置为 Disabled、在 REG_CONST_SPEED 中、我建议尝试将其设置为速度环路或功率环路、以调节速度和/或电流。

    此致、

    约书亚