DRV8214数据表(SLVSH04–2023年11月)的第56页指出、EXT_DUTY "在使用外部桥接控制(I2C_BC=0b)时可用"。 这是不正确的。 I2C_BC 必须为1b、因为实际上 EXT_DUTY 在使用片上 PWM。 此外、当使用片上 PWM 时、该文档没有非常清楚地说明 pmode、I2C_EN_IN1和 I2C_EN_IN2的交互方式、尽管通过实验来弄清楚并不是很难。 EXT_DUTY 可能确实命名错误。 可能最好将其称为 FIXED_DUTY。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8214数据表(SLVSH04–2023年11月)的第56页指出、EXT_DUTY "在使用外部桥接控制(I2C_BC=0b)时可用"。 这是不正确的。 I2C_BC 必须为1b、因为实际上 EXT_DUTY 在使用片上 PWM。 此外、当使用片上 PWM 时、该文档没有非常清楚地说明 pmode、I2C_EN_IN1和 I2C_EN_IN2的交互方式、尽管通过实验来弄清楚并不是很难。 EXT_DUTY 可能确实命名错误。 可能最好将其称为 FIXED_DUTY。
尊敬的 Robert:
感谢您指出这一点。 我为您提供以下说明:
| I2C_BC | 1b |
| 占空比_CTRL | 1b |
| PMODE | 1b |
| PWM_FREQ | 0b |
| 外部_占空比 | 011111b |
| I2C_EN_IN1 | 1b |
| I2C_PH_IN2 | 0b |