This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:使用 EXT_DUTY

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323748/drv8214-using-ext_duty

器件型号:DRV8214

DRV8214数据表(SLVSH04–2023年11月)的第56页指出、EXT_DUTY "在使用外部桥接控制(I2C_BC=0b)时可用"。 这是不正确的。 I2C_BC 必须为1b、因为实际上 EXT_DUTY 在使用片上 PWM。 此外、当使用片上 PWM 时、该文档没有非常清楚地说明 pmode、I2C_EN_IN1和 I2C_EN_IN2的交互方式、尽管通过实验来弄清楚并不是很难。 EXT_DUTY 可能确实命名错误。 可能最好将其称为 FIXED_DUTY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、

    感谢您提请我们注意这一点。  我已通知我们的系统工程师关于此器件的信息、工程师将查看您的意见、验证并更新数据表。  也感谢您澄清不清楚/名称不明确的地方-有时我们需要新的一对眼睛来发现这样的事情。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    感谢您指出这一点。 我为您提供以下说明:  

    1. EXT_DUTY 将重命名、并在下一版本的数据表中编辑说明、以更好地反映其功能。  还将更清楚地说明 PMODE、I2C_EN_IN1、IN2。
    2. EXT_DUTY 不依赖于 I2C_BC 的运行(修订版数据表中也会对此进行说明)。 当 EXT_DUTY 正在运行时(即、当速度/电压 调节被禁用且 DUTY_CRL=1b)、I2C_BC 用于决定旋转方向(fwd/反向/制动/高-兹/滑行、请参见第14-15页的表8-4和8-5)是否将被提取:
      1. 外部(从 EN/IN1和 PH/IN2引脚;I2C_BC=0b)、或
      2. 在内部(来自 I2C_EN_IN1和 I2C_PH_IN2位;I2C_BC=1b)。
    3. PMODE 可以是0b 或1b、无关紧要。 如果 I2C_BC=1b、寄存器 PWM_FREQ 选择 PWM 频率。  
    4. 例如、如果  
      I2C_BC 1b
      占空比_CTRL 1b
      PMODE 1b
      PWM_FREQ 0b
      外部_占空比 011111b
      I2C_EN_IN1 1b
      I2C_PH_IN2 0b
      然后、器件将以50kHz 的频率进行 PWM、正向占空比约为50%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。 我怀疑我会通过实验找到所有这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现另一个错误。 在第29页中、它指出:"可以使用 IN_DUTY 寄存器对占空比进行编程。"

    IN_DUTY 记录为只读。 我怀疑应该显示 WSET _VSET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出。 我将在下一个修订版本中进行更改。  

    正确- REG_CTRL 决定速度/电压调节。 REG_CTRL 需要设置为00b 或01b、这会禁用速度/电压调节。