主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
我使用 DRV8889-Q1软件通过 USB 连接 PC 和 EVM、但无法识别 EVM。

我发现 E2E 的处境与我类似、并尝试了写入该指南中的所有解决方案、但没成功。
DRV8889-Q1EVM:USB 接続の問題に対する確認要求-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E サポート・フォーラム
请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 DRV8889-Q1软件通过 USB 连接 PC 和 EVM、但无法识别 EVM。

我发现 E2E 的处境与我类似、并尝试了写入该指南中的所有解决方案、但没成功。
DRV8889-Q1EVM:USB 接続の問題に対する確認要求-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E サポート・フォーラム
请帮帮我。
尊敬的 Ando-San:
您能否确认以下内容?
1.您使用的是云版还是桌面版的 GUI? 根据您对另一篇文章的评论、我假设您正在使用 GUI 的1.1.7版。
2.将 EVM 连接到计算机 USB 后,绿色 LED D2是否以大约1Hz 的频率闪烁?
3.是否在 Windows 设备管理器中枚举了 USB? 请参见下图。 COMx 号可能因可用的端口号而异。

驱动程序详细信息如下所示。

4.假设2和3正确无误,您是否"正在连接到目标............ " 出现在 GUI 底部黑色栏中? 如果不是什么、显示的消息是什么?
在极少数情况下、计算机防火墙会阻止 IP 流量。 GUI 基于本地 Web 服务器。 在这种情况下、您可能希望在不受防火墙配置限制的计算机上尝试安装 GUI。
谢谢你。
此致、Murugavel