请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MCF8329A我正在寻找有关电机控制器的建议、这些控制器有一些严格的限制条件。 我的电机具有低电感(10uH)、因此我需要高电机 PWM 频率(接近100kHz、但越高越好)、因此纹波没有过大、并且由于尺寸和重量限制、我无法增加额外的电感。 它还需要8A 相电流、所以我更多地寻找没有集成 FET 的栅极驱动器。 最大电压必须为36V 或更高。 电机无传感器、因此驱动器还需要磁场定向控制。
通过查看可用的产品、我没有看到任何符合所有要求的产品、但我希望我错过了一些东西、有人会推荐一款能够满足这些要求的产品。
谢谢!