This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电感、高功率无传感器电机栅极驱动器推荐

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325331/low-inductance-high-power-sensorless-motor-gate-driver-recommendations

主题中讨论的其他器件:MCF8329A

我正在寻找有关电机控制器的建议、这些控制器有一些严格的限制条件。 我的电机具有低电感(10uH)、因此我需要高电机 PWM 频率(接近100kHz、但越高越好)、因此纹波没有过大、并且由于尺寸和重量限制、我无法增加额外的电感。 它还需要8A 相电流、所以我更多地寻找没有集成 FET 的栅极驱动器。 最大电压必须为36V 或更高。 电机无传感器、因此驱动器还需要磁场定向控制。

通过查看可用的产品、我没有看到任何符合所有要求的产品、但我希望我错过了一些东西、有人会推荐一款能够满足这些要求的产品。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。

    请预计本周可能会有延误的回复。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    请查看 MCF8329A MCF8329A  数据表、产品信息和支持| TI.com

    这是基于 FOC 的集成栅极驱动器、需要外部 MOSFET。  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 我将尝试使用 EVM、看看效果如何-看起来很有希望。