如何处理未使用的半桥 SHx? 悬空还是接地?
如果 DRV871x 的未使用通道的 MOS 未连接且 SHx 悬空、如何确保当发生过压制动时、LS4~LS8不会因为 VDSOV 错误警报而无法实现过压制动功能? 因为数据表中的 SHx 内部未接地。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何处理未使用的半桥 SHx? 悬空还是接地?
如果 DRV871x 的未使用通道的 MOS 未连接且 SHx 悬空、如何确保当发生过压制动时、LS4~LS8不会因为 VDSOV 错误警报而无法实现过压制动功能? 因为数据表中的 SHx 内部未接地。

尊敬的 Mingkang:
我们向客户提供的一般建议是不连接未使用的半桥 GHx、GLx 和 SHx (悬空)。 这是假设不会命令该未使用的桥式驱动器打开。 因为如果它处于打开状态、则会报告错误。 固件绝不能命令这个未使用的 HB 引脚打开。
如果客户将使用 POB (断电制动)、并且未使用的半桥位于4个启用了 POB 的半桥5、6、7和8 (DRV8718-Q1)中。 然后、当 POB 被启用时、未使用的半桥 LS 驱动器也将被激活、并且由于悬空 SHx 和激活 LS VDS、可能会导致上文所述的错误故障。 因此、我们需要解决这个 用例。 DRV8718-Q1器件上的半桥1、2、3和4不提供 POB 功能。 最好是 将未填充的 MOSFET 设置为 HB 1、2、3和4、这样我们就无需担心 POB 会导致 VDS 误差。 您能否与客户确认这是否为他们的实施解决方案? 谢谢。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
在应用中、当通道未使用时、即使未连接 MOS 等器件、SHx 也会连接到端口引脚;如果直接接地或0Ω 接地、当发生 SHx SCB 时、可能会发生线烧或电阻损坏。 如下图所示,0402电阻为1/16W,高温降额为30mW 后,16*16/R 需要小于30mW,因此 R>8.5k。 客户认为、软件可屏蔽未使用通道的 VDSOV 错误正信号。 是真的吗? 请在不使用通道时确认电阻值选择。
感谢你的帮助。
明康

尊敬的 Mingkang:
我假设端口引脚配置为输入而不是输出。 是这样吗? 因此、如果它们是输入、则不应来自端口的任何电压输出。 无论如何、如果客户希望使用电阻器、他们应该知道、由于 SHx 可能产生高达150uA 的泄漏电流、因此引脚上会产生一些电压= I (leakage)* R。 因此、假设使用10k、则其电压最高可达1.5V。
"客户认为、软件可以屏蔽未使用通道的 VDSOV 假阳性。 是真的吗?" 是的、他们可以做到这一点。
此致、Murugavel
尊敬的 Mingkang:
感谢您的澄清。 我希望我之前的消息中的信息有助于确定电阻器值。 话虽如此、我还想指出的是、如果客户使用这些电阻器来检测开路负载、我们已在器件中集成了该功能、我们建议使用该功能、而不是使用外部电路。 我是否知道这些基于电阻分压器的 GPIO 输入的用途? 它们是 MCU 的数字状态还是模拟输入? 为什么仅为未使用的输出执行该操作?
如果这些电阻器适用于所有通道、则可以获得这些 GPIO 连接的原理图和用途?

此致、Murugavel