This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:未使用的 SHx 引脚

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321692/drv8718-q1-unused-shx-pin

器件型号:DRV8718-Q1

如何处理未使用的半桥 SHx? 悬空还是接地?
如果 DRV871x 的未使用通道的 MOS 未连接且 SHx 悬空、如何确保当发生过压制动时、LS4~LS8不会因为 VDSOV 错误警报而无法实现过压制动功能? 因为数据表中的 SHx 内部未接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我们向客户提供的一般建议是不连接未使用的半桥 GHx、GLx 和 SHx (悬空)。 这是假设不会命令该未使用的桥式驱动器打开。 因为如果它处于打开状态、则会报告错误。 固件绝不能命令这个未使用的 HB 引脚打开。

    如果客户将使用 POB (断电制动)、并且未使用的半桥位于4个启用了 POB 的半桥5、6、7和8 (DRV8718-Q1)中。 然后、当 POB 被启用时、未使用的半桥 LS 驱动器也将被激活、并且由于悬空 SHx 和激活 LS VDS、可能会导致上文所述的错误故障。 因此、我们需要解决这个 用例。   DRV8718-Q1器件上的半桥1、2、3和4不提供 POB 功能。 最好是 将未填充的 MOSFET 设置为 HB 1、2、3和4、这样我们就无需担心 POB 会导致 VDS 误差。 您能否与客户确认这是否为他们的实施解决方案? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我还向我们的团队进行了核实、并 确认可以将未使用的 SHX 连接到 GND。 在工作模式下、从 SHx 到 GND 的泄漏电流很小、~ 100uA、这不会影响器件的性能。 我希望这将帮助您与客户接洽。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel

    当客户未在 HB7和 HB8上组装 MOSFET 时、是否需要将 SH7和 SH8接地? 客户通过10k 电阻器将 SH7和 SH8接地、可以吗?

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    SH7和 SH8必须直接连接到 GND 或使用0 Ω。 对于10k、由于泄漏电流、节点上的电压将为~ 1V。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    在应用中、当通道未使用时、即使未连接 MOS 等器件、SHx 也会连接到端口引脚;如果直接接地或0Ω 接地、当发生 SHx SCB 时、可能会发生线烧或电阻损坏。 如下图所示,0402电阻为1/16W,高温降额为30mW 后,16*16/R 需要小于30mW,因此 R>8.5k。  客户认为、软件可屏蔽未使用通道的 VDSOV 错误正信号。 是真的吗? 请在不使用通道时确认电阻值选择。

    感谢你的帮助。

    明康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我假设端口引脚配置为输入而不是输出。 是这样吗? 因此、如果它们是输入、则不应来自端口的任何电压输出。  无论如何、如果客户希望使用电阻器、他们应该知道、由于 SHx 可能产生高达150uA 的泄漏电流、因此引脚上会产生一些电压= I (leakage)* R。 因此、假设使用10k、则其电压最高可达1.5V。

    "客户认为、软件可以屏蔽未使用通道的 VDSOV 假阳性。 是真的吗?" 是的、他们可以做到这一点。

      

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    端口引脚需要考虑可能的 Vbat 短路情况、该情况与输入或输出配置无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    感谢您的澄清。 我希望我之前的消息中的信息有助于确定电阻器值。 话虽如此、我还想指出的是、如果客户使用这些电阻器来检测开路负载、我们已在器件中集成了该功能、我们建议使用该功能、而不是使用外部电路。 我是否知道这些基于电阻分压器的 GPIO 输入的用途? 它们是 MCU 的数字状态还是模拟输入? 为什么仅为未使用的输出执行该操作?  

    如果这些电阻器适用于所有通道、则可以获得这些 GPIO 连接的原理图和用途?  

     

    此致、Murugavel