请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 我理解整个线下诊断过程和原则。 但我们的客户需要我们提供在离线诊断期间设置 VDS_LVL 阈值的计算过程。
在数据表中、我仅发现离线诊断电流如下所示(3mA)。 如何计算该值(离线诊断期间的 VDS_LVL 阈值)、以确保完全正确地执行离线诊断?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我理解整个线下诊断过程和原则。 但我们的客户需要我们提供在离线诊断期间设置 VDS_LVL 阈值的计算过程。
在数据表中、我仅发现离线诊断电流如下所示(3mA)。 如何计算该值(离线诊断期间的 VDS_LVL 阈值)、以确保完全正确地执行离线诊断?


尊敬的 Shiyu:
这是一个很好的应用手册、详细介绍了开路负载检测的工作原理:
没有地方可以为开路负载检测设置 VDS_LVL、而 OCP 可以将 VDS 与某个阈值进行比较。 对于无源 OLD、您要将不同上拉和下拉电流源的漏极电压与源极电压进行比较、并使用它来确定是否存在开路。 2.1对此进行了详细说明。 如果这有帮助以及您还有其他问题、请告诉我。
此致!
凯尔蒂