大家好、我正在构建一个全桥来驱动定子线圈、VCC 为48V、电流高达60A、理想情况下连续占空比可以低至25%。 还尝试使其满足 ISO 26262 ASIL B。DRV8706是否已提供支持 ISO26262文档、或者我是否应查看其他器件型号? 将 DRV8706视为栅极驱动器。 将此芯片与 SH1、SL1、SH2、SL2电流检测一起使用是否足以为 ASIL B 等级提供足够的冗余? 我是否需要将该电流感应进一步分为2个单独的芯片(DRV8706读取分流器1、另一个 ADC 读取分流器2、MCU 比较这两个输出?) 对于此类应用、我是否应该考虑其他栅极驱动器?
在 FET 侧、给出了在桥配置中可处理60A/48V 电压的低 RDS/高电流 FET 的器件型号建议。 我假设我需要比标称48V 更高的额定电压、以实现良好的设计实践。