This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706-ISO26262和高电流

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327502/drv8706-q1-drv8706---iso26262-and-high-currents

器件型号:DRV8706-Q1

大家好、我正在构建一个全桥来驱动定子线圈、VCC 为48V、电流高达60A、理想情况下连续占空比可以低至25%。 还尝试使其满足 ISO 26262 ASIL B。DRV8706是否已提供支持 ISO26262文档、或者我是否应查看其他器件型号? 将 DRV8706视为栅极驱动器。 将此芯片与 SH1、SL1、SH2、SL2电流检测一起使用是否足以为 ASIL B 等级提供足够的冗余? 我是否需要将该电流感应进一步分为2个单独的芯片(DRV8706读取分流器1、另一个 ADC 读取分流器2、MCU 比较这两个输出?) 对于此类应用、我是否应该考虑其他栅极驱动器?

在 FET 侧、给出了在桥配置中可处理60A/48V 电压的低 RDS/高电流 FET 的器件型号建议。 我假设我需要比标称48V 更高的额定电压、以实现良好的设计实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内审查并反馈给您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DRV8706-Q1并非在 ISO26262流程中开发、但它确实提供了可用于 ASIL 要求的功能安全(FMD、引脚 FMA、FIT)应用的支持文档。 最终的 ASIL 等级取决于系统。 仅使用一个芯片、尤其是 DRV8706-Q1、就无法满足 ASIL B 系统等级要求。 它将依赖 MCU 和/或其他组件上的系统架构和/或外部安全机制。

    我不确定 您关于 ASIL B 要求冗余的评论、除非使用分解。 对于故障指标、ASIL B 的严格程度最低、冗余等技术和实践不常见、但可以使用监控。 可能需要冗余才能满足 ASIL C/D 要求。

    您是否需要始终读取电流或确认电流检测完整性(与安全目标相关)?

    此致

    森田真也