This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:GHx 不会上拉至电荷泵电压。

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327429/drv8353rs-evm-ghx-not-is-not-pulled-up-to-charge-pump-voltage

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

我正在尝试以6x 模式使用 drv8353-EVM 来控制三相 BLDC 电机。 我使用的输入电压为24V、可以在电荷泵引脚上看到34V 的输出电压。 然而、所有 GHx 引脚只被上拉至24V。 有人能帮我弄清楚为什么会发生这种情况吗、我在论坛上搜索过、但没有找到任何答案。

栅极驱动器的配置

x02:x0080

x03:x0333

X04:X0733

X05:X01e9

X06:x0243

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    让我来看看您的配置并提供最新信息。

    此致、

    亚拉