请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 您好!
我正在尝试以6x 模式使用 drv8353-EVM 来控制三相 BLDC 电机。 我使用的输入电压为24V、可以在电荷泵引脚上看到34V 的输出电压。 然而、所有 GHx 引脚只被上拉至24V。 有人能帮我弄清楚为什么会发生这种情况吗、我在论坛上搜索过、但没有找到任何答案。
栅极驱动器的配置
x02:x0080
x03:x0333
X04:X0733
X05:X01e9
X06:x0243