请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308EVM 在 DRV8308EVM 的 GUI 中、
我要将"All Registers"选项卡中的"SPDMODE"设置为"0 - FREQ"。
不过 、在我这么做之后、它会返回到"PWM Mode"选项卡上的"控制模式选择"设置。
如何设置闭环时钟频率模式?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 DRV8308EVM 的 GUI 中、
我要将"All Registers"选项卡中的"SPDMODE"设置为"0 - FREQ"。
不过 、在我这么做之后、它会返回到"PWM Mode"选项卡上的"控制模式选择"设置。
如何设置闭环时钟频率模式?

您好 Hyoshino:
请尝试使用 dev.ti.com 上最新的 GUI:
https://dev.ti.com/gallery/view/4993501/DRV8308_EVM/ver/1.0.1/
此致、
约书亚