This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:GUI 中的 SPDMODE 设置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321545/drv8308evm-spdmode-setting-in-gui

器件型号:DRV8308EVM

在 DRV8308EVM 的 GUI 中、

我要将"All Registers"选项卡中的"SPDMODE"设置为"0 - FREQ"。

不过 、在我这么做之后、它会返回到"PWM Mode"选项卡上的"控制模式选择"设置。

如何设置闭环时钟频率模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyoshino:

    请允许我花点时间来研究您的问题。 我将在周三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyoshino:

    请尝试使用 dev.ti.com 上最新的 GUI:

    https://dev.ti.com/gallery/view/4993501/DRV8308_EVM/ver/1.0.1/

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。

    我将在 dev.ti.com 上尝试使用最新的 GUI。

    此致、

    吉野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我使用了最新的 GUI、它工作正常。

    感谢您的帮助!

    吉野市