This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:SPI 初始化

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327226/drv8703-q1-spi-initialize

器件型号:DRV8703-Q1

大家好、

MCU 上电后、SPI 会初始化 DRV8703-Q1。 客户是否可以通过定期读取 DRV8703-Q1寄存器的值来确认它已正确初始化? 例如、如果您发现 DRV8703-Q1的寄存器值已更改为默认值、请再次初始化它。

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivy、

    当然、这没有问题。  客户可以通过分别向每个寄存器写入所需的值来重新初始化该寄存器。   

    此致!

    雅各布