请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 大家好、
MCU 上电后、SPI 会初始化 DRV8703-Q1。 客户是否可以通过定期读取 DRV8703-Q1寄存器的值来确认它已正确初始化? 例如、如果您发现 DRV8703-Q1的寄存器值已更改为默认值、请再次初始化它。
谢谢。
此致、
常春藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
MCU 上电后、SPI 会初始化 DRV8703-Q1。 客户是否可以通过定期读取 DRV8703-Q1寄存器的值来确认它已正确初始化? 例如、如果您发现 DRV8703-Q1的寄存器值已更改为默认值、请再次初始化它。
谢谢。
此致、
常春藤