This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:使用 DRV883x 生成具有负向和正向交流电压的方波

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328322/drv8838-using-drv883x-to-generate-square-wave-with-negatives-and-positives-alternances

器件型号:DRV8838

您好!

我正在寻找从5V 直流电生成具有负交流电和正交流电的方波信号的最简单方法。

作为输出、我希望将引脚 O1和 O2连接到:

VO1O2 = 5V、然后 VO1O2 =-5V。

方波频率无关紧要、可以在50kHz 和1 MHz 之间。

此 O1O2电源应该能够提供250 mA。

我 正在寻找低 Rdson 解决方案、因此我对 DRV883x 解决方案很感兴趣。

我在数据表中看到有一个嵌入式振荡器。

仅使用  DRV883x 可以生成方波信号吗? 还是必须有一个外部振荡器/输入 PWM?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    DRV883x 没有内部 PWM 发生器。 必须提供占空比为50%的外部 PWM 信号才能生成方波输出。 此器件可接受0kHz 至250kHz PWM 输入。

    此致、Murugavel