请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8838 您好!
我正在寻找从5V 直流电生成具有负交流电和正交流电的方波信号的最简单方法。
作为输出、我希望将引脚 O1和 O2连接到:
VO1O2 = 5V、然后 VO1O2 =-5V。
方波频率无关紧要、可以在50kHz 和1 MHz 之间。
此 O1O2电源应该能够提供250 mA。
我 正在寻找低 Rdson 解决方案、因此我对 DRV883x 解决方案很感兴趣。
我在数据表中看到有一个嵌入式振荡器。
仅使用 DRV883x 可以生成方波信号吗? 还是必须有一个外部振荡器/输入 PWM?
谢谢