This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:DRV8242的原理图审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327666/drv8242-q1-schematic-review-for-drv8242

器件型号:DRV8242-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

大家好、

我的客户希望我们检查他们的 DRV8242原理图、您能帮助检查一下是否没问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否分享客户名称和应用(例如、门锁、后视镜福特等)。 如果包含机密信息、请发送至内部帖子。

    顺便说一下、我可以在原理图上看到"最大5A"注释。 对于其电流负载分布、DRV8242-Q1可能不是合适的器件。 请与客户分享以下信息。 他们可能需要升级到 DRV8243-Q1或 DRV8244Q1。 如果客户共享负载配置文件(例如,"峰值"@"毫秒和"典型值"@"秒)。 有无 PWM)、我可以提供我们的建议。

    此致

    森田慎太

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinay:

    客户使用 DRV8242驱动离合器踏板、持续电流为2.5A、峰值电流为3.8A。 您是说 DRV8242不能满足客户规格要求吗? 是否需要选择 DRV8243? 数据表中的最大6A 是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8242-Q1不适合您客户使用的产品。 DRV8243-Q1应该适合。  如果客户共享负载配置文件(例如,"峰值"@"毫秒和"典型值"@"秒)。 有无 PWM)、我可以检查热性能并提出建议。 我们可能不需要 DRV8244Q1、因此 DRV8243-Q1已经足够好了。

    6A 是没有散热考虑的电流电平。 我相信您的客户熟悉这个主题。 热性能是电机驱动器的关键项。 这种方法不仅在 TI、而且在其他电机驱动器供应商中都很常见。

    汽车系统通常要求 Ta=85°C、然后最大电流能力受热性能限制。

    如果没有过热保护、DRV8242-Q1可在没有 OCP 的情况下支持高达6A 的电流。

    归根结底、客户需要迁移到 DRV8243-Q1。 一个优势是 HR-QFN 封装比 DRV8242-Q1更小。 如果客户认为可以、我建议选择 SPI 型号、而不是 HW 型号。 SPI 型号具有更高的灵活性。 如果客户不想使用 SPI、则可以继续使用 HW 型号。

    如果您对 DRV8243-Q1 (非 DRV8242-Q1)有更多问题、请生成新帖子。  

    此致

    森田真也