主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1
大家好!
我有一个 DRV8243H-Q1EVM。 当我连接电机并使用 PWM 操作电桥时、输出侧会出现周期性压降。
在连接的示波器图像上可以看到这些信号。 此错误是否是由不兼容的设置引起的?
我们希望使用 PWM 控制在双向模式下驱动电机。
我在测试板上进行了以下设置:
ITRIPI LVL2
IPROPI 1k Ω
DIAG LVL1
压摆率 LVL1
模式 LVL3
我有一个12V 直流电机。 电机会旋转、我还可以通过 PWM 控制速度并改变方向。
我只让电机空闲运行、当电压为负峰值时、您可以听到电机转速随转速下降的情况短时间。
怠速运转时、电机会汲取大约0.8A 的电流。
我使用 TI 的 GUI 以及外部 ST μ µC 进行了这方面的尝试。 结果是相同的。
如果我只在 GUI 中将控制器设置为唤醒、并在不设置 PWM 或启动驱动器的情况下将使能驱动器设置为启用、也会发生此错误。
提前表示感谢。