主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1、MCF8315C 、MCF8329A
大家好!
我正在寻找完整系统 BLDC 集成解决方案。 我在旧设计中将 MP6570与 MP6543H 结合使用、但目前我想使用 TI 产品创建新设计。 因此、我需要 使用具有相同结 MPS 元件的新型 IC。
在这种情况下、您更喜欢什么?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在寻找完整系统 BLDC 集成解决方案。 我在旧设计中将 MP6570与 MP6543H 结合使用、但目前我想使用 TI 产品创建新设计。 因此、我需要 使用具有相同结 MPS 元件的新型 IC。
在这种情况下、您更喜欢什么?
此致。
您好 Venkatadri:
请检查以下各项:
我是否对该系统使用"MCF8316C-Q1"?
此致
尊敬的 Oben:
您的基准系统是两个芯片、即控制器+[gatedriver + MOSFET]
我们来对比一下上面的配置
我将尝试列举重要特性
MCF8316/5/A/C 完全集成解决方案
1. MCF831XC (MCF8316C/MCF8315C/A)全是集成单芯片。
2. MCF831XC 仅支持 I2C
3.无需外部信号调节器进行 VDC 采样,IDC
4.内部 Algo 具有直流母线上的电压提升功能、具有抗电压浪涌保护
5.通过主动制动功能实现快速减速模式、 无需外部保护电路
6. Buil 用于电机参数提取工具、可自动测量 R、L、BEMF 常数并调整速度环路。
7.内置电流环路调优。
8、非易失性存储器、用于存储调整内容并独立工作、 无需外部主机
9. 8A/4A 的峰值电流
10。速度环路精度低于30%、具有内部时钟
11.内置 LDO/降压模式、无需外部 LDO
12. OVP、OCP、UV、Roto 锁定检测、可配置电流限制检测和保护、异常速度检测、无电机故障检测、过热警告和热关断、基于过压和欠压检测的可编程软件、
13.各种启动方法-初始位置检测(脂肪启动),初始速度检测(捕捉在飞中),转子在启动前对齐等,
14.各种电机停止选项方法- HIZ (滑行和停止)、减速和停止(避免直流母线浪涌)、低侧制动(避免 电感电流流流回直流母线)
您可以进一步查看数据表中的电气规格、如 RDSON 和其他方面。
谢谢、此致、
文卡塔德里
MCF8329A [控制器+栅极驱动器]+ MOSFET
重要特性
1.单分流器-无需3个分流电阻器
2.由于我们需要外部 MOSFET,所以额定电流可以灵活——优势在于热性能,更好的压摆率 控制。
3.闭环控制包括速度模式、电流模式、电压模式、功率控制模式、MTPA、 磁通 减弱。
所有其他保护功能、启动模式、停止模式、速度环路、电流环路调优与集成 系统相同。
我希望这将为您提供快速的想法.