This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10982-Q1:集成控制 BLDC 驱动器 MP6543H (mps 产品)

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8329A, MCF8316C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325014/drv10982-q1-integrated-control-bldc-drivers-mp6543h-mps-product

器件型号:DRV10982-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316C-Q1、MCF8315C 、MCF8329A

大家好!

我正在寻找完整系统 BLDC 集成解决方案。 我在旧设计中将 MP6570与 MP6543H 结合使用、但目前我想使用 TI 产品创建新设计。 因此、我需要 使用具有相同结 MPS 元件的新型 IC。  

在这种情况下、您更喜欢什么?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:  

    今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。

    请预计本周可能会有延误的回复。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    您可以查看 MCF8316C-Q1、它是 FOC、内部集成驱动器+ FET。

    它具有 I2C、PWM/模拟速度控制、睡眠模式/待机模式、DIR、FG (可配置周期)、电机参数提取工具等。

    请在 TI 网站上搜索数据表。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    好的,让我检查一下,如果我有一个问题给你,我会在这里。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    请检查以下各项:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326136/drv8317-integrated-control-bldc-drivers-mp6570-with-mp6543h-mps-product-system/5046788#5046788

    我是否对该系统使用"MCF8316C-Q1"?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    我看了另一条链接、这里提到了位置控制、梯形模式。 您是否还需要位置控制/梯形模式?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:  

    我需要完全相同的系统。 我所说的系统就是 MT6570 + MT6543H。 我不需要位置控制、您仍然需要回答"电机的额定值是多少? 功率、速度、R、L BEMF 常数?" 有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    文卡塔德里今天不在办公室,但他应该能够在一周结束前作出回应。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    wşll 我在这里。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    我将不得不为你提供苹果对苹果匹配你更好的清晰度。 我需要一些时间,我将努力在下周早些时候或更早的时候作出回应。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:  

    你是最好的。 非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    您的基准系统是两个芯片、即控制器+[gatedriver + MOSFET]

     我们来对比一下上面的配置

    我将尝试列举重要特性  

    MCF8316/5/A/C 完全集成解决方案

    1. MCF831XC (MCF8316C/MCF8315C/A)全是集成单芯片。

    2. MCF831XC 仅支持 I2C

    3.无需外部信号调节器进行 VDC 采样,IDC

    4.内部 Algo 具有直流母线上的电压提升功能、具有抗电压浪涌保护

    5.通过主动制动功能实现快速减速模式、 无需外部保护电路

    6. Buil 用于电机参数提取工具、可自动测量 R、L、BEMF 常数并调整速度环路。

    7.内置电流环路调优。

    8、非易失性存储器、用于存储调整内容并独立工作、 无需外部主机

    9. 8A/4A 的峰值电流

    10。速度环路精度低于30%、具有内部时钟

    11.内置 LDO/降压模式、无需外部 LDO

    12. OVP、OCP、UV、Roto 锁定检测、可配置电流限制检测和保护、异常速度检测、无电机故障检测、过热警告和热关断、基于过压和欠压检测的可编程软件、  

    13.各种启动方法-初始位置检测(脂肪启动),初始速度检测(捕捉在飞中),转子在启动前对齐等,

    14.各种电机停止选项方法- HIZ (滑行和停止)、减速和停止(避免直流母线浪涌)、低侧制动(避免 电感电流流流回直流母线)

    您可以进一步查看数据表中的电气规格、如 RDSON 和其他方面。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里  

    MCF8329A [控制器+栅极驱动器]+ MOSFET

    重要特性

    1.单分流器-无需3个分流电阻器

    2.由于我们需要外部 MOSFET,所以额定电流可以灵活——优势在于热性能,更好的压摆率 控制。

    3.闭环控制包括速度模式、电流模式、电压模式、功率控制模式、MTPA、 磁通 减弱。

    所有其他保护功能、启动模式、停止模式、速度环路、电流环路调优与集成 系统相同。

    我希望这将为您提供快速的想法.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:  

    非常感谢大家的参与。

    此致