This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:电流额定值

Guru**** 2457300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329683/drv8462-current-rating

器件型号:DRV8462

满量程电流额定值可在数据表中按如下方式描述。


我们目前正在考虑的步进电机的电流波形如下。
最大流量为+1.8A 和-1.8A、我们正在考虑采用此 DRV8462的 DDW 封装。
由于 RMS 电流额定值为3.5A、您是否了解它在额定电流方面不会出现任何问题?

(由于额定值为3.5A、与1.8A 相比、电流没有问题?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Murayama-San、

    是的、没有问题。  由于器件电流大于电机额定电流、将会正常工作。   

    此致!

    雅各布