请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 满量程电流额定值可在数据表中按如下方式描述。

我们目前正在考虑的步进电机的电流波形如下。
最大流量为+1.8A 和-1.8A、我们正在考虑采用此 DRV8462的 DDW 封装。
由于 RMS 电流额定值为3.5A、您是否了解它在额定电流方面不会出现任何问题?
(由于额定值为3.5A、与1.8A 相比、电流没有问题?)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.