This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:什么是 DRVOFF 引脚的 Vin 高电平和 Vin 低电平逻辑输入电压

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328073/mct8316a-what-are-the-vin-high-and-vin-low-logic-input-voltages-for-drvoff-pin

器件型号:MCT8316A

数据表在第14页上的"逻辑电平输入(制动、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SCL、 SDA、SPEED)"标题、但保留 DRVOFF 输入。 此引脚的逻辑输入高电压和低电压是多少?

此外、I2C 电压在两个位置重复1。 在上述标题和  2.在"I2C Serial interface"下。 Vi2c_H Vi2c_L 的最大值不同于为 SCL、SDA 指定的 Vin_high 和 Vin_low。 哪些是正确的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了第7.5节"电气特性"、而非第7.3节"建议的工作条件"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    请允许我花点时间查看这两个值:DRVOFF 和 I2C 逻辑电平。 我将在周三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    DRVOFF 逻辑电平输入规格与第14页"逻辑电平输入(Brake、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SCL、 SDA、速度)"标题。

    对于 SDA 和 SCL 引脚的逻辑电平规格、 应 参考第14页"I2C 串行接口"标题 下列出的值、而不是 "逻辑电平输入(Brake、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SCL、 SDA、速度)"标题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。