请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 数据表在第14页上的"逻辑电平输入(制动、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SCL、 SDA、SPEED)"标题、但保留 DRVOFF 输入。 此引脚的逻辑输入高电压和低电压是多少?
此外、I2C 电压在两个位置重复1。 在上述标题和 2.在"I2C Serial interface"下。 Vi2c_H Vi2c_L 的最大值不同于为 SCL、SDA 指定的 Vin_high 和 Vin_low。 哪些是正确的值?