This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:我们是否可以通过在栅极路径上添加扩展电阻器来调节栅极驱动电流?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328945/drv8350-could-we-adjust-gate-drive-current-by-adding-extenral-resistor-on-its-gate-path

器件型号:DRV8350

大家好、  

我们要在50mA~100mA 之间手动配置栅极电流。 我们是否可以通过添加栅极电阻器而不仅仅是 配置 IDRIVE 引脚来调整栅极驱动电流?

例如、我们是否可以通过在 IDRIVE 引脚上连接18k Ω 电阻、在其栅极路径上添加外部栅极电阻器、将栅极电流配置为70mA?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、  

    感谢您的提问!  

    是的、IDRIVE 架构只需在不需要外部元件的情况下更轻松地调节栅极电流、但可以使用高于所需设置的外部栅极电阻器来获得更精细的调整、如您的示例所示。  

    希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    -约书亚