请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 大家好、
我们要在50mA~100mA 之间手动配置栅极电流。 我们是否可以通过添加栅极电阻器而不仅仅是 配置 IDRIVE 引脚来调整栅极驱动电流?
例如、我们是否可以通过在 IDRIVE 引脚上连接18k Ω 电阻、在其栅极路径上添加外部栅极电阻器、将栅极电流配置为70mA?

此致、
大内町
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们要在50mA~100mA 之间手动配置栅极电流。 我们是否可以通过添加栅极电阻器而不仅仅是 配置 IDRIVE 引脚来调整栅极驱动电流?
例如、我们是否可以通过在 IDRIVE 引脚上连接18k Ω 电阻、在其栅极路径上添加外部栅极电阻器、将栅极电流配置为70mA?

此致、
大内町