This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:DRV8711的 SCLK 噪声受 IDRIVEP&IDRVEN 的影响

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329263/drv8711evm-sclk-noise-of-drv8711-impacted-by-idrivep-idrven

器件型号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8711

您好!  

a 我的帐户中有关于 DRV8711的以下问题。 请帮助检查一下。

 IDRIVEP&IDRVEN 的寄存器设置如何影响 SCLK 引脚上的电压噪声幅度?

  1. 更改 IDRIVEP 的设置时 、SCLK 上的噪声会发生变化。 由于 IDRIVEP=11、SCLK 上的噪声变得更大、如下图所示:ch1:SCLK

 

测试条件如下:

a.using TI DRV8711EVM 演示板

B. VM=  

C.57序列步进模式、3A、1.8度/步进、P=23HS8430

D. 寄存器设置如下所示  

DRV8711_CTRL       C9F

DRV8711_Torque F46

DRV8711_OFF          FFF

DRV8711_BLANK   EFF

DRV8711_DECAY   B5E

DRV8711_STALL     FFF

DRV8711_DRIVE     0D3

DRV8711_STATUS  FFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    客户挑选 SCLK 引脚的原因是什么? 客户是否遇到性能问题?

    我有一个 DRV8711EVM 与 ME 和23HS8430步进电机。 我将其设置与客户设置类似、即24V、3A IFS、1/16ustep、以在8573 PPS 阶跃输入下保持良好的电流波形。 在1/8 ustep 设置时、24V 电源电压不足以在8573 PPS 下获得良好的电流波形。 48V 电压会改善这一点、但这不是该测试的目标。 我发现 EVM 工作正常。 我捕获了电机电流波形 SCLK 和 DIR (设置为低电平)、并将 SCLK 和 DIR 的刻度设置为100mV/DIV、以捕获噪声和电流刻度1A/DIV。  我从最低的 IDRIVEN 和 IDRIVEP 设置开始。 将 IDRIVEN 从最低设置更改为最高设置、发现对 SCLK 和 DIR 测试点没有噪声影响。 请参阅以下捕获。 黄色–SCLK、粉色–DIR。 两条信号线路上的噪声都低于+/- 50mV、而不仅仅是 SCLK。

    增加 IDRIVEP 电流会影响 SCLK 和 DIR 上的噪声、相同程度上 不仅限于 SCLK 引脚。 到 HS-FET 的较高电流栅极驱动会导致噪声增加。 但是、这种噪声不会对器件的运行产生不利影响。 HS-FET 驱动器由电荷泵提供。 当加载电荷泵时、它会产生更多传导噪声。 为 HS-FET 使用真正必要的电流驱动非常重要。 请参见数据表。 在 IDRIVEP 具有最大电流时噪声最高、并影响所有 MCU 信号 SCLK、SDATAI、DIR 等。 请参阅下面使用最高 IDRIVEP 设置拍摄的捕获图。

    噪声水平与客户观察到的水平相似、但这不是 SPI 功能的问题、因为本底噪声不仅在 SCLK 上是全局性的。 噪声振幅远低于1.5V 的 VIH 最小值和0.8V 的 VIL 最大值。电压< 0.8V 将成为逻辑低电平、大于1.5V 将成为逻辑高电平。 这不是问题。 最低驱动电流设置足以支持 EVM 上的 MOSFET。

    客户可以查看 VCP 交流纹波及其如何随更高的 IDRIVEP 设置增加。 如果客户将要使用的 MSOFFET 需要更高的电流设置、则可以通过将铁氧体磁珠或与 VM 连接的 CP 电容器串联的小型电感器来缓解该问题。 请参见下方的。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆鲁加维尔

    由于有电荷泵、高 IDRIVEP 会产生更高的噪声、但 IDRIVEN 对噪声没有影响。 为什么 IDRIVEN 不影响噪音? 是因为低侧栅极驱动器的电源更稳定、对吗? 如果需要、 低侧栅极驱动电源的内部电路是什么?

    推荐的铁氧体磁珠是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    IDRIVEN 由 VM 电源电压得出。 IDRIVEP 必须来自电荷泵输出、因为 HS-FET 栅极需要从数据表中提到的大于 VM、VM+10V 的电压驱动。  该器件中集成了电荷泵、用于驱动 HS-FET。

    适合使用45 Ω@Ω 1 MHz 等铁氧体磁珠。 仅当 EMI 测试未通过时、才需要使用铁氧体磁珠。 采用与 TI 建议的类似的良好布局可以缓解这一问题、因此可能不需要铁氧体磁珠。 使用此器件的大多数客户不使用任何铁氧体磁珠。 这是一款现已上市10多年的流行步进栅极驱动器。

    此致、Murugavel