Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8711、
您好!
a 我的帐户中有关于 DRV8711的以下问题。 请帮助检查一下。
IDRIVEP&IDRVEN 的寄存器设置如何影响 SCLK 引脚上的电压噪声幅度?
- 更改 IDRIVEP 的设置时 、SCLK 上的噪声会发生变化。 由于 IDRIVEP=11、SCLK 上的噪声变得更大、如下图所示:ch1:SCLK

测试条件如下:
a.using TI DRV8711EVM 演示板
B. VM=
C.57序列步进模式、3A、1.8度/步进、P=23HS8430
D. 寄存器设置如下所示
DRV8711_CTRL C9F
DRV8711_Torque F46
DRV8711_OFF FFF
DRV8711_BLANK EFF

DRV8711_DECAY B5E
DRV8711_STALL FFF
DRV8711_DRIVE 0D3
DRV8711_STATUS FFF