This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:经过认证的电流限制保护

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8718-Q1, DRV8701, DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330150/drv8701-certified-current-limit-protection

器件型号:DRV8701
主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1、DRV8706-Q1、DRV8718-Q1

您好!

我们使用 DRV8701来驱动 H 桥、在需要具有经过认证的限流保护功能的应用中使用的电机。

如果器件配备了经过认证的电流限制保护、可以帮助我们"证明书面材料"这样的保护是安全/可靠的。

DRV8701是否具有有关电流限制保护的某种认证?

在此向您致以诚挚的问候、敬请提前告知。