尊敬的专家:
1.如果 VCC 和 VM 未连接到电源、如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 例如、用户错误地转换电机、并在输出引脚上应用反电动势。
2.当驱动器被使能引脚禁用时,如果电压应用到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。
3.当驱动器通过 nSLEEP 引脚处于睡眠模式时,如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚),会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
1.如果 VCC 和 VM 未连接到电源、如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 例如、用户错误地转换电机、并在输出引脚上应用反电动势。
2.当驱动器被使能引脚禁用时,如果电压应用到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。
3.当驱动器通过 nSLEEP 引脚处于睡眠模式时,如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚),会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。
此致、
山本俊介
尊敬的 Yamamoto-San:
在所有三种情况下、生成的 BEMF 都将通过输出 FET 的体二极管提供给 VM 和 GND。 生成的 BEMF 将是一个正弦波。 体二极管的作用类似于桥式整流器。
VM 和 GND 将接收 BEMF 电压。 体二极管只允许正极至 VM、负极至 GND。 只要产生的电压不超过绝对最大电压、就不会损坏驱动器。 所有由 MOSFET 驱动的步进驱动器都是如此、因为体二极管是 MOSFET 的一部分。 如果有其他电子设备由 VM 供电、它们也将通过此电源轨接收电力。
2和3. 通常、生成的 BEMF 不承载大量功率、也不能对 VM 电压轨进行过功率。 如果 BEMF 足够高、并且步进器以高速旋转、则可以升高 VM 电压。 与1号限值类似、步进驱动器的绝对最大额定值也适用。
此致、Murugavel