This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:误将反电动势应用于输出引脚

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330397/drv8434a-back-emf-is-applied-to-the-output-pins-by-mistake

器件型号:DRV8434A

尊敬的专家:

1.如果 VCC 和 VM 未连接到电源、如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 例如、用户错误地转换电机、并在输出引脚上应用反电动势。

2.当驱动器被使能引脚禁用时,如果电压应用到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚)会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。

3.当驱动器通过 nSLEEP 引脚处于睡眠模式时,如果电压施加到输出引脚(AOUT 引脚和 BOUT 引脚),会发生什么情况? 示例情况与第一个问题相同。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    在所有三种情况下、生成的 BEMF 都将通过输出 FET 的体二极管提供给 VM 和 GND。 生成的 BEMF 将是一个正弦波。 体二极管的作用类似于桥式整流器。  

    VM 和 GND 将接收 BEMF 电压。 体二极管只允许正极至 VM、负极至 GND。 只要产生的电压不超过绝对最大电压、就不会损坏驱动器。 所有由 MOSFET 驱动的步进驱动器都是如此、因为体二极管是 MOSFET 的一部分。 如果有其他电子设备由 VM 供电、它们也将通过此电源轨接收电力。  

    2和3. 通常、生成的 BEMF 不承载大量功率、也不能对 VM 电压轨进行过功率。 如果 BEMF 足够高、并且步进器以高速旋转、则可以升高 VM 电压。 与1号限值类似、步进驱动器的绝对最大额定值也适用。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel-San:

    感谢您回答我的问题。  

    "只要产生的电压不超过绝对最大电压。  "

    您是否是说该句中的绝对最大电压是 VM 的绝对最大额定值、对于 DRV8434A、该值为50V?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    "您是说这句话中的绝对最大电压是 VM 的绝对最大额定值、对于 DRV8434A、该值为50V?" 是的、这是正确的。 另请注意该 VM 总线上的其他元件电压额定值、包括电解电容器。 谢谢。

    此致、Murugavel