This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:GVDD 和电荷泵充放电工作原理

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319121/drv8302-gvdd-and-charge-pump-charging-and-discharging-working-principle

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件:DRV8328

大家好、

测试条件为24V、测试过程中采集的波形如下图所示。 放大器件为 GVDD 启动级。 CH1是 GVDD 波形、CH2是 CP1端子、CH3是 CP2端子。  GVDD 的电压是否会由于 CP 电容器的充电和放电而升高?  客户认为两者的基准电压不同、他想知道如何增加电压?   您能否介绍一下电荷泵和 GVDD 的工作模式?

   

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    请允许我探讨这一主题,并在一周内采取后续行动。  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我可以知道该主题有任何更新吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:   

    我会在明日跟进这项调查的最新情况。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否进一步阐明在 GVDD 上观察到的行为? GVDD 在器件上电时的启动电压是多少?达到的最大电压是多少?  

    GVDD 在内部产生、可在外部为30mA 供电、并且可产生纹波以响应电荷泵开关、但应在11-12V 左右呈相对线性、不会超过13.2V 的绝对最大值。

    您是否还能提供用于更好地了解应用连接的原理图?  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    为器件加电、观察 GVDD 电压是否从起始电压0V 逐渐增加到最大电压约11V。  GVDD 由内部产生、但使用什么电路和原理将11V 电压充电至11V?  下面两个波形图、左图是初始阶段、右图是充电阶段。  蓝色图是 GVDD 电压、红色图是电荷泵 CP 电容器充电电压。  可以看到 CP 电容反复充放电、但最大电压仅约为4V。  那么、GVDD 大于4V 的电压和充至11V 的电压从何而来?

      

    8302外设电路的原理图如下:

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的澄清和补充信息。   

    请允许我仔细查看这一点、并在一周结束之前在回顾之后提供进一步的建议/答案。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    我还没有此器件的内部 gvdd 的生成细节、 但认为它可能与 DRV8328类似、在 DRV8328中、GVDD 由内部 LDO 针对某些电源电压生成、并由电荷泵调节产生、产生较低的值:

    电荷泵的工作原理是将电荷泵电容器充电至基准电压(pvdd)、并在运行期间按顺序放电、从而 实现相对恒定的输出。

    这有助于回答这个问题吗?

    此致、  

    -约书亚