Other Parts Discussed in Thread: DRV8328
主题中讨论的其他器件:DRV8328
大家好、
测试条件为24V、测试过程中采集的波形如下图所示。 放大器件为 GVDD 启动级。 CH1是 GVDD 波形、CH2是 CP1端子、CH3是 CP2端子。 GVDD 的电压是否会由于 CP 电容器的充电和放电而升高? 客户认为两者的基准电压不同、他想知道如何增加电压? 您能否介绍一下电荷泵和 GVDD 的工作模式?

此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328
大家好、
测试条件为24V、测试过程中采集的波形如下图所示。 放大器件为 GVDD 启动级。 CH1是 GVDD 波形、CH2是 CP1端子、CH3是 CP2端子。 GVDD 的电压是否会由于 CP 电容器的充电和放电而升高? 客户认为两者的基准电压不同、他想知道如何增加电压? 您能否介绍一下电荷泵和 GVDD 的工作模式?

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
您能否进一步阐明在 GVDD 上观察到的行为? GVDD 在器件上电时的启动电压是多少?达到的最大电压是多少?
GVDD 在内部产生、可在外部为30mA 供电、并且可产生纹波以响应电荷泵开关、但应在11-12V 左右呈相对线性、不会超过13.2V 的绝对最大值。
您是否还能提供用于更好地了解应用连接的原理图?
谢谢、此致、
-约书亚
你好、Joshua、
为器件加电、观察 GVDD 电压是否从起始电压0V 逐渐增加到最大电压约11V。 GVDD 由内部产生、但使用什么电路和原理将11V 电压充电至11V? 下面两个波形图、左图是初始阶段、右图是充电阶段。 蓝色图是 GVDD 电压、红色图是电荷泵 CP 电容器充电电压。 可以看到 CP 电容反复充放电、但最大电压仅约为4V。 那么、GVDD 大于4V 的电压和充至11V 的电压从何而来?

8302外设电路的原理图如下:

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
我还没有此器件的内部 gvdd 的生成细节、 但认为它可能与 DRV8328类似、在 DRV8328中、GVDD 由内部 LDO 针对某些电源电压生成、并由电荷泵调节产生、产生较低的值:

电荷泵的工作原理是将电荷泵电容器充电至基准电压(pvdd)、并在运行期间按顺序放电、从而 实现相对恒定的输出。
这有助于回答这个问题吗?
此致、
-约书亚