This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:电流为0A 时、驱动器的电流检测输出为~1/4 Vref

Guru**** 2456520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324886/drv8353-current-sense-output-of-the-driver-is-1-4-of-vref-at-0a-current

器件型号:DRV8353

您好!

这是一个包含  DRV8353SRTAT 芯片的电路板。  我正在查看电流检测输出、它输出大约25%的 Vref 信号(预期为50%的 Vref 信号)。

已检查的电压:

- Vref 已被检查为3.3V。  

- 输入引脚 SPC 到 SNC 之间的电压被检查为0V

- 输出电压为~900mV (应为1.65V )

您能建议故障排除的后续步骤吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    让我来看看您的问题、看看我可能需要您提供哪些其他信息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。

    关于电流检测、您对器件进行了哪些配置? 例如增益?

    您是否校准了放大器?

    此致、

    亚拉