请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 您好!
这是一个包含 DRV8353SRTAT 芯片的电路板。 我正在查看电流检测输出、它输出大约25%的 Vref 信号(预期为50%的 Vref 信号)。
已检查的电压:
- Vref 已被检查为3.3V。
- 输入引脚 SPC 到 SNC 之间的电压被检查为0V
- 输出电压为~900mV (应为1.65V )
您能建议故障排除的后续步骤吗?