我想知道数据表以下部分第1页的含义。 我想知道以下功能的概要。
-通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
系统监控
-问答看门狗
- I/O 电源监视
- ADREF 监控
-可编程内部故障诊断
可编程死区时间
⇒这是否意味着 FET 开/关的死区时间受控?
请解释第16页。
时钟监控
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道数据表以下部分第1页的含义。 我想知道以下功能的概要。
-通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
系统监控
-问答看门狗
- I/O 电源监视
- ADREF 监控
-可编程内部故障诊断
可编程死区时间
⇒这是否意味着 FET 开/关的死区时间受控?
请解释第16页。
时钟监控
抱歉。 补充。
①About 时钟监视
时钟监控是否监控 SPI 通信时钟? 如果不是、那么该函数是什么?

②About 通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
在数据表中、有关通过 SPI 进行复杂故障检测和处理的说明在哪里? 我进行了检查、但找不到有关通过 SPI 进行复杂故障检测和处理的内容。
③About 可编程内部故障诊断
当您说可编程时、您的意思是通过操控表1寄存器地址映射的寄存器中的数据来更改设置值吗? 如果是、则会访问哪些寄存器?

④About I/O 电源监视和 ADREF 监视
当 IC 检测到 I/O 电源和 ADC 基准电压中的异常时、它将执行什么操作?
Nakamura-San,
添加这些问题有助于我为您提供指导、因此感谢您提供背景信息。
此致、
-亚当