This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:关于 drv3205-Q1数据表第1页、第16页

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327613/drv3205-q1-about-drv3205-q1-datasheet-pp-1-pp-16

器件型号:DRV3205-Q1

我想知道数据表以下部分第1页的含义。 我想知道以下功能的概要。

-通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理

系统监控

-问答看门狗

- I/O 电源监视

- ADREF 监控

-可编程内部故障诊断

可编程死区时间

⇒这是否意味着 FET 开/关的死区时间受控?

请解释第16页。

时钟监控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San,

    是的、我们确实具有死区时间监控、可调节死区时间和死区时间故障覆盖功能。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当山

    感谢您的答复。

    我还想概括介绍以下内容。

    -通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理

    系统监控

    -问答看门狗

    - I/O 电源监视

    - ADREF 监控

    -可编程内部故障诊断

    请解释第16页。

    时钟监控

    此致、

    中村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 补充。

    ①About 时钟监视

    时钟监控是否监控 SPI 通信时钟? 如果不是、那么该函数是什么?

    ②About 通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理

    在数据表中、有关通过 SPI 进行复杂故障检测和处理的说明在哪里? 我进行了检查、但找不到有关通过 SPI 进行复杂故障检测和处理的内容。

    ③About 可编程内部故障诊断

    当您说可编程时、您的意思是通过操控表1寄存器地址映射的寄存器中的数据来更改设置值吗? 如果是、则会访问哪些寄存器?

    ④About I/O 电源监视和 ADREF 监视

    当 IC 检测到 I/O 电源和 ADC 基准电压中的异常时、它将执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San,

    添加这些问题有助于我为您提供指导、因此感谢您提供背景信息。

    1. 是的、时钟监控功能会在运行期间检查 SPI 时钟故障、更多信息请参阅 数据表第7.4.2.9.2节。
    2. 数据表中的表6、7、8和9讨论了故障处理和 SPI。
    3. 该说明提及了我们在器件中提供的诊断功能、使用寄存器映射中的诊断位可以进行多种诊断。 所有主要功能块都有可用的诊断、因此我不能在这里将它们全部列出、但如果您对任何诊断有特定问题、请告知我。
    4. 表6列出了该器件的欠压和过压覆盖范围、请查看。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当山

    感谢您的答复。

    请提出其他问题。

    1. 当 SPI 通信和时钟信号出现错误时、IC 有什么作用?
    2. 当 I/O 电源和 ADREF 变为过压和欠压状态时、IC 将执行什么操作?

    此致、

    中村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San,

    表6列出了每个故障的故障响应、请检查。

    此致、

    -亚当