This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:上电后 GAIN/MODE/OCP/SLEW 引脚电压异常。

Guru**** 2456640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328883/drv8316c-q1-the-gain-mode-ocp-slew-pin-voltage-is-abnormal-after-power-on

器件型号:DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316

大家好、

DRV8316CT-Q1上电后、AVDD 可以正常输出3.3V、但配置引脚 GAIN/MODE/OCP/SLEW 未上拉。  如果未连接下拉电阻、该值约为0.2V。  如果只连接了47KΩ Ω 的上拉电阻器、电压将为3.3V。  如果只连接了47KΩ Ω 的下拉电阻、电压将为0V、而剩余的引脚配置将是正常的。

引脚配置图:

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    在这些观察期间、AVDD (3.3V)是否恒定?  您是否可以测量 AVDD 节点上的电压、然后测量所使用的电阻器上的电压和特定引脚上的电压、以进一步缩小此行为的来源?

    您能否解释一下您在这里的意思:

    如果只连接了47KΩ Ω 下拉电阻,电压将为0V,其余的引脚配置将正常。

    您认为其余的引脚配置是正常的、这意味着什么?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    是的、 AVDD 恒定为3.3V。  电阻器两端的电压相同、都是在3.3V 或0V 时。  引脚电压与电阻器电压一致。  nSLEEP 电压为3.3V、NFAULT 电压为3.3V、DRVOFF 电压为0V。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的答复。   

    我可能对该问题有误解、因此请更正:  

    在硬件设置引脚(增益/转换等)上、当有电阻器用于选择模式时、引脚/47k Ω 电阻器(或100k Ω 上拉/下拉电阻)上的电压与数据表中器件应达到的值不准确?  (下图)

    是这样吗?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

    上拉47k 应该是0.75* AVDD、实际上它是 AVDD。  模式增益转换 OCP 配置引脚的电平不正确。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    MODE 通过连接47k 的外部上拉电阻和150k 的下拉电阻强制将电压配置为0.75* AVDD。  

    此时、DRV 连接到三相电机并向三个 INHx 通道发送 PWM 波。 发送0.6s 后、DRV8316不工作。  他可以看到 DRV 的 OUTx 引脚不再输出 PWM 波形、SOx 保持 Vref /2不变。  用手拧紧马达不会再产生减振感。  客户怀疑 DRV8316内的 MOS 管此时完全断开。  nFAULT 未报告错误。 通过 nSLEEP 开启和关闭重新供电可解决该问题、但三相电机从未被驱动。  

    下图显示了 DRV8316的 OUTx 波形、其中 CH2为 OUTA、CH3为 OUTB、而 CH4为 OUTC。  OUTA/B 正常运行、具体取决于 INHA\B、但当 OUTC 为低电平时、OUTC 会被强制拉至高电平。  他怀疑这与 DRV 内 MOS 管的不正常开合有关。  在这种现象持续一段时间之后、DRV8316挂起。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    在什么情况下会关闭图中的开关?

    Ragards,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    对于  MODE/GAIN/SLEW/OCP 引脚、将上拉电阻从47k 增加至100K 是否对引脚电压产生任何影响? 我仍然感到有点困惑、电阻器是如何不降低引脚上的电压的、而 MODE 仍然看到3.3V 的电压值、而不是任何降低的值。  

    关于 OUTC 问题、您是否能够在该行为期间提供开关节点(GHx、SHx)的波形以及输入(INH/LX)?  

     最后、如果有另一个 DRV8316C-Q1可用、您可以执行 A-B-A 交换以确定这是该部件的错误/故障、还是我们可以将原因缩小到其他外部因素? 如果仅在 C 相上使栅极变为如此高的状态、器件的 C 相开关节点可能会发生短路。  

    此致、

    -约书亚