主题中讨论的其他器件:DRV8316、
大家好、
DRV8316CT-Q1上电后、AVDD 可以正常输出3.3V、但配置引脚 GAIN/MODE/OCP/SLEW 未上拉。 如果未连接下拉电阻、该值约为0.2V。 如果只连接了47KΩ Ω 的上拉电阻器、电压将为3.3V。 如果只连接了47KΩ Ω 的下拉电阻、电压将为0V、而剩余的引脚配置将是正常的。
引脚配置图:

此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DRV8316CT-Q1上电后、AVDD 可以正常输出3.3V、但配置引脚 GAIN/MODE/OCP/SLEW 未上拉。 如果未连接下拉电阻、该值约为0.2V。 如果只连接了47KΩ Ω 的上拉电阻器、电压将为3.3V。 如果只连接了47KΩ Ω 的下拉电阻、电压将为0V、而剩余的引脚配置将是正常的。
引脚配置图:

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
在这些观察期间、AVDD (3.3V)是否恒定? 您是否可以测量 AVDD 节点上的电压、然后测量所使用的电阻器上的电压和特定引脚上的电压、以进一步缩小此行为的来源?
您能否解释一下您在这里的意思:
如果只连接了47KΩ Ω 下拉电阻,电压将为0V,其余的引脚配置将正常。
您认为其余的引脚配置是正常的、这意味着什么?
此致、
-约书亚
你好、Joshua、
MODE 通过连接47k 的外部上拉电阻和150k 的下拉电阻强制将电压配置为0.75* AVDD。
此时、DRV 连接到三相电机并向三个 INHx 通道发送 PWM 波。 发送0.6s 后、DRV8316不工作。 他可以看到 DRV 的 OUTx 引脚不再输出 PWM 波形、SOx 保持 Vref /2不变。 用手拧紧马达不会再产生减振感。 客户怀疑 DRV8316内的 MOS 管此时完全断开。 nFAULT 未报告错误。 通过 nSLEEP 开启和关闭重新供电可解决该问题、但三相电机从未被驱动。
下图显示了 DRV8316的 OUTx 波形、其中 CH2为 OUTA、CH3为 OUTB、而 CH4为 OUTC。 OUTA/B 正常运行、具体取决于 INHA\B、但当 OUTC 为低电平时、OUTC 会被强制拉至高电平。 他怀疑这与 DRV 内 MOS 管的不正常开合有关。 在这种现象持续一段时间之后、DRV8316挂起。

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
对于 MODE/GAIN/SLEW/OCP 引脚、将上拉电阻从47k 增加至100K 是否对引脚电压产生任何影响? 我仍然感到有点困惑、电阻器是如何不降低引脚上的电压的、而 MODE 仍然看到3.3V 的电压值、而不是任何降低的值。
关于 OUTC 问题、您是否能够在该行为期间提供开关节点(GHx、SHx)的波形以及输入(INH/LX)?
最后、如果有另一个 DRV8316C-Q1可用、您可以执行 A-B-A 交换以确定这是该部件的错误/故障、还是我们可以将原因缩小到其他外部因素? 如果仅在 C 相上使栅极变为如此高的状态、器件的 C 相开关节点可能会发生短路。
此致、
-约书亚