This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:欠压锁定和故障指示

Guru**** 1210100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8251A, DRV8231, DRV8231A, DRV8876EVM, DRV8801, DRV8870, DRV8876, DRV8801EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325525/drv8801-undervoltage-lockout-and-nfault-indication

器件型号:DRV8801
主题中讨论的其他器件: DRV8870、DRV8251 、DRV8251A 、DRV8231、DRV8231A、 DRV8876、DRV8876EVM

您好!

在 DRV8801的数据表中、我发现 VBB 引脚有一个约为6.5... 7.5V 的 UVLO。

但 nFault 表示电压高得多时发生欠压。 我测得其值大约为11.0V。

您能否告诉我发生的确切电压是多少(在 VBB 引脚上)、以及是否有办法改变这种行为?

我的问题是、我在12V 的电压下运行芯片。 但电源电压可以略低、为11.5…11.8V。 在给定该电源电压的情况下、芯片永远无法从欠压状态(nFault 低电平)中恢复、因为 VBBNFR (故障释放)为12V、而我们的电路可能无法达到这一电压。

对于如何处理此问题、您有什么建议吗?

您能否评论一个尽可能接近 DRV881但不具有此行为(或者我可以设置欠压阈值...)的芯片?

非常感谢、此致、

Gregor Dörig ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    当 VBB 引脚上的电压升高(升高)时的数据表规格 UVLO 阈值最高可达7.5V。DRV8801的设计并保证可在8V 至38V 的电压范围内运行。当检测到 UV 时、驱动器的输出将被禁用。 当 VBB > VUV 时、虽然可能会指示 nFAULT 直至 VBB > VBBNFR、但输出应处于可操作状态。  VBBNFR 仅用于报告、不会影响数据表中所述的器件功能。 请参见下方的。 即使由于 UV 报告而使 nFAULT 置位、您的器件是否正常工作?

    其他备选办法可以是:

    –DRV8870:6.5V 至45V、565-mΩ、分流器

    –DRV8251:4.5V 至48V、450-mΩ、分流器

    –DRV8251A:4.5V 至48V、450-mΩ、镜片

    –DRV8231:4.5V 至33V、600-mΩ、分流器

    –DRV8231A:4.5V 至33V、600-mΩ、镜片

    还有一个 DRV8801A-Q! WQFN 封装选项、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8801a-q1.pdf 、具有修改后的 UVLO 阈值。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的快速回复。

    当 nFault 为低电平时、IC 在我所述的状态下完全正常运行。 因此、从这个角度来看、一切都正常。

    但我的问题是:当 VBB 减小时、nFault 将变为低电平的电压阈值(对于 VBB)是多少? 假设 VBB 为13V 并开始降低、那么将在多大的电压电平下触发 nFault?

    这是我在数据表中找不到的信息。

    这也很重要、因为我们有一个微控制器正在评估 nFault、因此如果只是 VBB、电压简要低于11.5V 或类似、我不想触发。

    附加:您可以推荐一个驱动器 IC、它尽可能类似于 DRV8801、但具有 VBB 触发 nFault 的较低级别?

    谢谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的问题。 周一2月19日是美国的国家假日。 请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这很好。 我还想知道最后一封邮件中问题的答案。

    同时、我查看了可选 IC。 DRV8876似乎就是我要找的。 但是对于这个 IC、我需要相同的信息:

    nFault 是否存在可触发低电压条件但 IC 的输出仍在工作的电压电平? 与我们在 DRV8801上看到的情况类似吗?

    谢谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    用于禁用输出和报告 UV 阈值的 UVLO 检测阈值是 DRV8801中的两个单独实体。 如 数据表"诊断输出"说明中所述 、nFAULT 将保持有效、直至 VBB > VBBNFR、根据规格 、DRV8801的最大值可为13.8V。 因为使用 MCU 的这个报告输入看起来好像它的行为方式并不可取、尽管驱动器输出正常工作。  

    对于 DRV8876、行为是不同的。 这可能适合您正在查找的器件。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    谢谢。 但老实说、您仍然没有回答我的问题:

    随着 VBB 从高电平(例如15V)开始上升并下降、nFault 引脚将在哪个电平报告 UV 情况?

    对我来说、现在更重要的是:DRV8876中的这种行为是怎样的? 它是否还具有以下电平:nFault 水平表示 UV 情况、但输出仍在工作?

    谢谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    一个示例。 我在 "8.3.8 诊断输出"部分图片中突出显示了一句话。  我的答复中还提到"正如 数据表"诊断输出"说明中提到的 、nFAULT 将被置位、直到 VBB > VBBNFR、根据规格、DRV8801 的最大值可达13.8V。"。

    根据这种说法、 报告 逻辑低电平故障的 nFAULT 引脚输出的 VBB 电压阈值将是 VBBNFR 、它通常规定为12V、最大值为 的13.8V 电源。这可能意味着器件不断报告 nFAULT 引脚上的故障。 这就是为什么我提到"尽管驱动器输出正常运行、但其行为方式可能并不可取。" UVLO 内部故障检测和禁用输出的典型值为6.5V、最大值为7.5V。 因此、 该器件中去耦了 UVLO 内部报告和 nFAULT 报告。 我们目前没有适用于 DRV8801的 EVM 来验证这一点。 我们也许能够在几个日期内举行一次会议并进行核实。 如果观察到的行为发生任何变化/更新、我会告诉您。

    前面讲过、DRV8876的行为有所不同、并从数据表中突出显示了一些信息。 总之、当器件在12V 电压下运行时、例如、如果 VVM (VBB)电压降至低于 UVLO VVM 下降阈值、nFAULT 引脚将被置位为逻辑低电平、从而同时报告故障并禁用电桥。 然后、对于从故障中恢复的情况、在 VVM 增加到 UVLO 以上、VVM 上升阈值以上后、nFAULT 引脚将为逻辑高电平(使用上拉电阻器)、并且电桥将自动重新启用、这两个情况又同时发生。

    我们有一个 DRV8876EVM、能够验证数据表中描述的 UVLO 行为是否正确。 对于采用电机的12V 设置、当电压降低时、nFAULT 被报告为4.4V、电桥被禁用、当电压升高时、在4.48V 时、nFAULT 被清除、电桥被启用、并且电桥恢复正常运行。

    我希望这些信息能解决您所寻找的问题。 谢谢。       

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    非常感谢您的澄清。 很抱歉我感到困惑。 我认为 VBBNFR 只会标记重置 nFault 的级别、也不会标记触发(也因为 我们在12V 下运行许多 DRV8801、而没有任何一个触发 nFault ...)。

    但在本例中、我将切换到 DRV8876。

    再次感谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    不用担心。 我解读了数据表的说明并做出了这样的声明。

    您会说:"此外、因为 我们在12V 电压下操作许多 DRV8801、并且没有任何一个都没有触发 nFault。。。" 感谢您分享这些信息。

    这就是我想要使用 DRV8801EVM 测试 DRV8801的行为的原因。 我一收到 EVM 就会通知您、以便检查确切的行为。  根据您的经验、行为似乎会有所不同。   

    对于 DRV8876、数据表说明和器件行为按照预期一致。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    好的、我会对您的调查结果很感兴趣。

    在我的示例中、我发现 nFault 引脚在11.0…11.2V 左右触发。

    此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    感谢您提供更多信息。 我会一直提醒您。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    我希望 EVM 能在周三之前上市、只是通知您而已。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    EVM 交付延迟更新的 ETA 是周四晚。 我们应该能够在星期五之前测试阈值操作并为您提供最新信息。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    我今天收到了 EVM。 请参阅下面我在 PH/EN 模式下通过 PWM 输入连接的小型直流电机25%占空比时的观察结果。

    VBB = 6V、电机正常运行、nFAULT = LOW 报告 UV 故障。 以0.01V 为增量增加 VBB、直到 nFAULT =高电平(无 UV 故障)。

    VBB = 11.82V、 电机正常运行、nFAULT = 高电平、 无 UV 故障。 在0.01V 内降低的 VBB 递减、直至 nFAULT =低电平(UV 故障)。

    VBB = 11.02V、 电机正常运行、nFAULT = LOW 报告 UV 故障。  在0.01V 内降低的 VBB 递减、直至电机停止、检测到 VUV。

    VBB = 4.46V、电机停止、 nFAULT =低电平不变。 通过观察电机运行情况、以0.01V 为增量增加 VBB、直至刚好超过 VUV 阈值。

    VBB = 5.47V、 电机正常运行、nFAULT = LOW 继续报告 UV 故障。

    请注意、该测试使用一个器件样片。 这些阈值预计会因器件而异。 不过、对 nFAULT 行为的期望未改变。 它与 VBBNFR 规范相关。 在该示例中、测得的阈值<数据表中的典型值规格。 数据表没有最小值规格。 因此、其他样本也可能会出现低于典型值的情况。 某些样片报告的值可能高于典型值、因为规格允许这样做。 因此不能保证所有生产的器件的 VBBNFR 阈值< 12V。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的调查。 我的结论如下:

    我想在12V 标称电压下操作电路(我们要操作)、不应该评估 nFault 引脚。 因为电压可能会降至 nFault 触发(变为低电平)的电平、并且可能永远无法恢复。

    我想我会使用 DRV8876。

    再次感谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    "如果您想要在12V 标称电压下操作电路(我们要这样做)、则不应评估 nFault 引脚。 因为您的电压可能会降至 nFault 触发(变为低电平)的电平、并且可能永远无法恢复。"。 是的、这是准确的结论。

    是的、DRV8876将满足您系统的 nFAULT 报告要求。  请在结束时关闭此帖子。  谢谢你。

    此致、Murugavel